Cambio de la contraseña de inicio de sesión desde la interfaz de página web NMC2 AP9630/31
Problema:
Cambio de la contraseña de inicio de sesión desde la interfaz de página web NMC2 AP9630/31
Línea de productos:
AP9630/31 v6.4.0 / Symmetra PX / SUVT/G3500
Entorno:
Interfaz NMC de APC
Causa:
El cliente desea cambiar la contraseña de inicio de sesión para el inicio de sesión de la NMC a través de la interfaz de página web de su interfaz NMC del UPS.
Resolución:
Uso del nombre de usuario/contraseña de acceso predeterminado de "apc" para que ambos obtengan acceso a la interfaz de la página web de la NMC. Si el fondo es identificado por poseer un fondo blanco con un banner verde que contenga la sección accesible de las tarjetas de administración.
Debe desplazarse al menú de configuración y desplazarse por las subsecciones de la siguiente manera:
Configuración > Seguridad > Usuarios locales > Administración
Uno que el usuario seleccionó para ingresar a la selección desplegable Administración, lleva al usuario a la pantalla Configuración de administración del usuario. En esta pantalla, debe hacer clic en el nombre de usuario en Administración de Superusuario. Esto lo llevará a la página web Acceso a la administración del usuario. Aquí puede cambiar la contraseña, agregar una descripción de usuario, configurar algunas preferencias de usuario para el registro de sucesos, el formato del registro de exportación, la escala de temperatura y el formato de fecha.
Hacer click en aplicar, esto guardará los cambios.