Cómo transferir el SAI Galaxy 5000 individual de funcionamiento normal a apagado total usando un panel externo de derivación para mantenimiento
Problema:
Cómo transferir el SAI Galaxy 5000 individual de funcionamiento normal a apagado total con un panel externo de derivación para mantenimiento.
Línea de productos:
Galaxy 5000, Galaxy 5500
Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie
Causa:
Debido al mantenimiento del sitio, a las inclemencias del tiempo y otras condiciones, solicite ayuda para apagar el UPS Galaxy 5000
Resolución:
Las instrucciones para apagar el SAI están disponibles en la pantalla. Este procedimiento es para un solo SAI con un panel de derivación de mantenimiento externo.
Independientemente del montaje en la pared o de la posición libre, los interruptores externos tienen la misma designación.
·Estas instrucciones se encuentran en el manual del propietario, el cual puede encontrarse en el sitio web de asistencia técnica http://www.apc.com/salestools/MBPN-8YPFLA/MBPN-8YPFLA_R0_EN.pdf
Paso 1: Toque cualquier botón en la pantalla para reactivarlo.
Paso 2: Pulse el botón Menú
Paso 3: Desplazarse a "Mantenimiento"
Paso 4: Elija "Stop the UPS" (Detener el SAI)
Paso 5: Presione el botón de APAGADO del inversor (gris) durante 3 segundos para transferir la carga al interruptor de derivación estática.
En este punto, la carga ya no está protegida por el UPS.
Paso 6: En el MBP (Panel de derivación para mantenimiento), mantenga presionado el botón "Transfer Initiate" (Iniciar transferencia). Quita la llave de su candado.
Paso 7: Utilice la llave para desbloquear el CB1 - Derivación de mantenimiento.
Encienda el disyuntor CB1.
Paso 8: desbloquee el CB2, retire la llave y colóquela en el enclavamiento con llave.
Apague el Disyuntor de Aislamiento CB2.
El SAI ahora está completamente aislado de la carga.
Paso 9: Coloque los disyuntores de la batería QF1 en la posición de apagado.
Paso 10: Apague el disyuntor de entrada CB3
Paso 11: Abra la puerta del SAI.
Desactivar interruptor Q1
Desactivar el interruptor Q4S
Espere hasta que la pantalla y los LED se apaguen.
·Precaución:Todavía hay energía almacenada en los capacitores y en las baterías dentro del SAI. No retire nunca las cubiertas ni los paneles. No hay piezas internas que el usuario pueda reparar.