¿Cómo podemos ayudarte hoy?

MGE EPS; documentación sobre el almacenamiento de la batería VRLA

Problema:
MGE EPS; documentación sobre el almacenamiento de la batería VRLA

Línea de productos:
EPS/ Baterías

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
Documentación sobre el almacenamiento de baterías VRLA que se utilizan en la línea de productos MGE EPS. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes tienen la misma política.

Resolución:
La vida de anaquel es de 6 meses a 77F. Suponiendo que las baterías se hayan cargado completamente cuando se enviaron.

Almacenar las baterías a temperaturas por encima de los 77F requerirá una recarga más frecuente.  Éste es en gran medida el estándar de la industria para estos VRLA más grandes.

Política de C&D:

1

Política de Exide de GNB:

2

Política Enersys:

3