¿Qué indica BMECRA31210 MS y NS parpadeando en verde sin el LED RUN?
Cuestión:
Cuando se intenta configurar los drops remotos X80 y/o Quantum EIO, no se puede lograr que el drop remotoaparezca y se reconozca.
Línea de productos:
Modicon X80 IO, Modicon M580, Quantum EIO
Entorno:
Unity Pro
EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)
Resolución:
La condición mencionada podría indicar que la dirección incorrecta está configurada en los switches. Apague y, a continuación, gire cada interruptor alrededor y de vuelta a 0 para las decenas y de vuelta a 1 (o la dirección del drop remoto en específico) para las unidades.
Si no se recupera después del encendido, también puede deberse a que el M580 no ve físicamente el CRA (checar el cableado) o el CRA incorrecto fue seleccionado en la configuración del proyecto (hay varias opciones de CRA (para X80 IO), asegúrese de que la configuración coincida con el hardware).
En los ajustes de seguridad M580, TFTP, EIP y DHCP / BOOTP deben estar habilitados.
Si en los ajustes de seguridad ha activado el Control de Acceso, deberá activar (seleccionar) TFTP y EIP para comunicarse con los módulos CRA.
La red CRA debe aislarse pero otra razón por la que esto puede suceder es si otro módulo/dispositivo tiene la misma dirección IP que el módulo CRA asigna automáticamente.
Algo similar a un módulo OPC podría tener una IP predeterminada igual a la que el CRA intentaba asignar con base en el interruptor rotatorio de caída.
Publicado para: Schneider Electric Mexico