¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Dónde está el código de fecha en un interruptor automático QO, QOB o HOM?

Línea de productos:
Interruptores automáticos

Entorno:
Se aplica a los interruptores automáticos QO(B) y HOM

Resolución:
La manera en la que se muestra el código de fecha de los interruptores automáticos QO y HOM ha variado ligeramente a lo largo de los años. A continuación se explica la diferencia:

Interruptores QO y HOM antiguos
Older breaker date code location
El método más antiguo de mostrar el código de fecha involucrado usando un código de fecha de 2 letras marcado con tinta roja en la pequeña etiqueta blanca al final del interruptor.

  • La primera letra indica el mes.
  • La segunda letra indica el año. Las letras se reinicializan cada 21 años, por lo que la misma letra puede indicar varios años. (Las letras "I", "O" y "Q" no se utilizan, y "Y" y "Z" sólo se utilizan durante determinados años).
  • ·El método completo figura en la lista completa del documento 0110PD9201. Consulte la página 2.

Por ejemplo, la imagen muestra un interruptor con código de fecha LW. Usando la información del enlace anterior, el interruptor fue fabricado en noviembre de 1969 o noviembre de 1990.

Interruptores QO y HOM más nuevos
5 Digit date code sample
El nuevo método de mostrar el código de fecha implica grabarlo láser en la cara frontal del interruptor, cerca de la palanca de alternación. Aparece como un número de 4 dígitos y puede tener una sola letra después del número.

  • Las dos primeras letras indican el año
  • Las dos segundas letras indican la semana de ese año (cualquier letra siguiente no está relacionada con el código de fecha)
  • Por ejemplo, la imagen anterior muestra un interruptor con código de fecha 0925. El interruptor fue fabricado durante la  semana 25 del 2009.


Versión más reciente del código de fecha
Implementado en la primera semana de Agosto del 2016 (código de fecha de inicio 16341), el código de fecha de los interruptores CAFI, GFI y DF cambió para incluir un quinto dígito. Esto está grabado con láser, como en el ejemplo anterior. El 5to dígito ahora incluido indicará el día de la semana en que se fabricó el interruptor, con 1 = lunes y 7 = domingo. Los interruptores de doble función (DF) también tuvieron un 6to dígito final agregado al final del código de fecha (letra "H"), pero desde 1/1/2017 el 6to dígito fue eliminado, y el código de fecha para los interruptores DF regresó a 5 dígitos.

Nuevos interruptores AF y AFGF
Laser etched date code
Implementado en la primera semana de Septiembre del 2021, el código de fecha de los interruptores AF y AFGF incluye un 5to dígito. Esto está grabado con láser, como en el ejemplo anterior. El 5to dígito incluido indicará el día de la semana en que se fabricó el interruptor, con 1 = lunes y 7 = domingo.