¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: ¿Cómo reemplazo los módulos de batería APCRBC140 o RBC44 en mi Smart-UPS de las series SURT o SRT?

Problema:
¿Cómo reemplazo las baterías en mi Smart-UPS de la serie SURT o SRT?

Línea de productos:
Smart-UPS en línea

Entorno:
Todos los modelos SURT/SRT de 3 Kva o más grandes, Todos los números de serie

Causa:
El ciclo de vida promedio de un módulo de batería es de 3 a 5 años, según el entorno y el uso. Para un mejor rendimiento, la temperatura ambiente debe ser de 68 a 77 grados Fahrenheit. El reemplazo de los módulos de batería es un proceso rápido y fácil que se puede realizar sin apagar el SAI. Tenga en cuenta que si bien no tiene que apagar el UPS, no tendrá ninguna protección de respaldo de batería durante el corto período en que no haya baterías instaladas en el UPS.

Resolución:
Todas las unidades SURT y SRT de 3 kva o más grandes utilizan el kit RBC140 de APCRBC (este kit RBC reemplazó al anterior RBC44. APCRBC140 se puede utilizar en unidades SRT o SURT, RBC44 sólo funciona en SURT)
El modelo APCRBC140 incluye módulos de batería 2
Las unidades de 3 kva utilizan el kit ONE APCBC140 (dos módulos)
Las unidades de 8 kva-10 kva utilizan kits de 20 kva-250 cps (módulos 450s) de 1400kva

Para reemplazar las baterías:

  • Retire el bisel de plástico de la parte frontal del SAI jalándolo hacia usted.
  • Retire los tornillos que sujetan las cubiertas protectoras de la bahía de la batería metálica en su lugar.
    • En unidades de 3-6 kva - Deslice la cubierta hacia la izquierda y, a continuación, abra como una puerta
    • En unidades de 8-10 kva: las cubiertas de la bahía se sacan por completo de la unidad
  • Desconecte los conectores de la batería jalando hacia usted
  • Deslice los módulos del SAI uno a uno. Tenga cuidado: son pesados
  • Una vez que todos los módulos hayan sido retirados, repita estos pasos a la inversa para instalar las baterías nuevas.
  • Cuando se instalan las baterías nuevas, realice una autoprueba para eliminar cualquier alarma de reemplazo de batería