¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Descripción del receptáculo NEMA L14-30

El receptáculo NEMA L14-30 se puede encontrar en los sistemas Matrix-UPS, Symmetra Power Array con PDU integrada (SYMSTRF-PD) y Symmetra LX. Es un receptáculo de bloqueo de 3 polos y 4 cables con toma a tierra clasificado para 120 o 240 V CA. Hay cuatro conexiones realizadas a este receptáculo:

X e Y son conductores de fase
W es un conductor neutro.
G es tierra.


Receptáculo NEMA L14-30


Este receptáculo puede suministrar 120 V CA desde cualquier fase si el enchufe (L14-30P) está conectado para acceder al neutro, a tierra y a una de las dos patas calientes del receptáculo. Para que el receptáculo brinde 240 V CA, el enchufe debe acceder tanto a las fases calientes (X e Y) como al conductor a tierra. Un propósito que cumple este receptáculo en el Matrix-UPS es alimentar las PDU conectadas a cables (unidades de distribución de energía, bloques de tomacorrientes adicionales). Como se mencionó anteriormente, éste es un receptáculo de bloqueo. Una vez que el enchufe esté insertado, gírelo hacia la derecha para bloquearlo.