¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo es la Comunicación Modbus en una unidad Uniflair.?

Asunto:
Comunicación Modbus en una unidad Uniflair.

Línea de productos:
Uniflairl.

Entorno:
Todos los modelos y números de serie.

Causa

Causa:
Instalación.

Resolución:
MODBUS RTU

Escenario 1

Modbus es un protocolo de comunicación muy famoso y utilizado en todo el mundo. Es bastante sencillo y no está tan estructurado.

- Ha sido desarrollado a finales de los '70 desde Modicom

- La comunicación es multipunto, con Master y Slaves

- No se utiliza sólo con aplicación industrial

- Comunicación en serie: RS232 o RS485 half duplex

- Tipo de protocolo: Modbus RTU (1 byte = 2 palabras hexadecimales) y Modbus ASCII (1 byte = 2 palabras ASCII).

- Modbus RTU (1 byte = 2 palabras hexadecimales) y Modbus ASCII (1 byte = 2 palabras ASCII).

Tasa de baudios configurable (máx. 19200)

Modbus RTU

tarjeta serieresistenciagateway

Las unidades, todas ellas equipadas con la tarjeta serie, están conectadas:

- cada unidad con el cable RS485;

- última unidad con la resistencia final;

- primera unidad con el Gateway.

Para realizar una red local que se conecte a un SGE que trabaje con Modbus, es necesario:

- 1 pasarela LMS.

- 1 pasarela LBM cada 16 unidades;

- 1 tarjeta serie RS485 por cada controlador;

- 1 línea terminal (120 Ω);

- PC para la pasarela.

- PC para la configuración de la pasarela.

- PC para la configuración de la pasarela.

Escenario 2

Unidades equipadas con pCO1, upCOxs

Red con protocolo Modbus RTU

Línea terminal Tarjeta serie RS485

Para realizar una red local que se conecte a un SGE que trabaje con Modbus, es necesario:

- 1 tarjeta serie RS485.

- 1 tarjeta serie RS485 para cada controlador;

- 1 línea terminal (120 Ω);

- PC para la configuración de la puerta de enlace.