¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo funciona un actuador de agua fría en un ACRC301H para controlar el punto de rocío tras una pérdida de alimentación?

Asunto:
¿Cómo funciona un actuador de agua fría en un ACRC301H para controlar el punto de rocío después de una pérdida de energía?

Línea de productos:
ACRC301H.

Entorno:
Todos los números de serie.

Causa:
Instalación, reparación.

Resolución

El actuador es de retorno por muelle, lo que significa que se cerrará en caso de fallo o pérdida de alimentación.
Al reiniciarse, los ventiladores arrancan primero para dar tiempo a los sensores a reconocer la temperatura y humedad del aire, así como las temperaturas del fluido. La válvula CW se abre muy lentamente y controla la temperatura del serpentín. La apertura de la válvula y el arranque de la bomba son lo suficientemente lentos como para detectar cualquier cambio excesivo de temperatura y reaccionar adecuadamente. Incluso si se produce un cambio brusco en la temperatura de la batería, sólo se producirá algo de condensación en la superficie y no será suficiente para que gotee de la batería. Cualquier condensado que se forme en la batería, una vez que ésta supere el punto de rocío, se evaporará en la corriente de aire.

Sólo podemos asegurarles que esta estrategia de control ha sido probada a fondo y reaccionará para evitar la condensación.