¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo configurar las notificaciones por correo electrónico en el software SchneiderUPS/APCUPS?

Problema:
Configuración del correo electrónico en SchneiderUPS/APCUPS

Producto:
SchneiderUPS/APCUPS y APV9601

Entorno:
Todos los sistemas operativos compatibles

Causa:
Necesidad de configurar el correo electrónico/SMTP para las notificaciones por correo electrónico.

Solución:
Configuración en la pestaña Correo electrónico:
En la pestaña Correo electrónico, proporcione una configuración de servidor SMTP válida para permitir que SchneiderUPS/APCUPS envíe mensajes de correo electrónico cuando se produzcan eventos.

Pestaña Correo electrónico del software Schneider UPS
Servidor SMTP hace referencia a la dirección IP o al nombre de host del servidor SMTP. Si se utiliza el nombre de host del servidor SMTP, el ordenador debe estar configurado con un servidor DNS y debe existir un registro A en el servidor DNS para resolver el nombre de host con la dirección IP del servidor SMTP.

Puerto hace referencia al número de puerto al que se envía el correo electrónico a través de SMTP. Los puertos conocidos para SMTP son 25, 465 y 587.

El 'Enviar desde' especifica el origen de la notificación por correo electrónico. Es la cuenta de correo electrónico que se utilizará para enviar las notificaciones.

El 'Nombre de usuario' y 'Contraseña' se refiere a las credenciales de inicio de sesión de la cuenta para permitir el acceso al servidor SMTP. Para la mayoría de las configuraciones conocidas, esto es lo mismo que la dirección de correo electrónico. o el 'nombre de usuario' parte de la dirección de correo electrónico. (por ejemplo, username@domainname.ext). Estos campos deben rellenarse si se requiere autenticación SMTP

El botón de opción SSL/TLS define el protocolo de cifrado de correo electrónico que se utilizará cuando se envíe el correo electrónico. Hay tres opciones disponibles:

  • Ninguno: no se utiliza ningún protocolo de cifrado de correo electrónico y el mensaje se envía sin cifrar. Si la autenticación SMTP está activada, el correo electrónico se cifrará utilizando el protocolo SMTPS.
  • SSL: el correo electrónico se cifrará utilizando el protocolo de cifrado SSL.
  • TLS: el correo electrónico se cifrará utilizando el protocolo de cifrado TLS.
.


Lista de destinatarios muestra la lista de direcciones de correo electrónico de los destinatarios que se han añadido correctamente.

  • Para añadir una dirección de correo electrónico, escriba una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico debajo de la lista de receptores. y haga clic en el botón añadir.
  • Para eliminar una dirección de correo electrónico, seleccione la dirección de correo electrónico que desea eliminar de la lista de receptores y haga clic en el botón eliminar.
.


Nota: Debe pulsar el botón Aplicar (situado en la esquina inferior derecha de la página) para realizar cualquier cambio. Si no se hace clic en el botón Aplicar después de realizar un cambio, el cambio no se guardará después de pasar a una página diferente.

Configuración de la pestaña Acciones de evento:

Seleccione la UPS correcta (marca y modelo) en el menú desplegable 'protocolo' y 'UPS' marcando la casilla situada junto al nombre de la UPS. Después de seleccionar el SAI, seleccione el evento de la lista para que el lado derecho esté activo (no en gris) y seleccione el correo electrónico del destinatario de la lista poniendo una marca junto a la dirección de correo electrónico del destinatario.

Acción de evento del software SAI de Schneider

Para personalizar las notificaciones por correo electrónico, seleccione 'Editar correo electrónico' para cambiar lo siguiente:

  • Cabecera del correo electrónico - Edita la cabecera del correo electrónico
  • Cuerpo del correo electrónico - Se refiere al contenido del mensaje enviado relativo al evento
.


Nota: Para las unidades SRV que sólo admiten un servidor/ordenador y están conectadas al SAI a través de USB o cable serie, es mejor considerar PowerChute Serial Shutdown.

Actualización: la desaparición de la autenticación básica en los servidores de correo electrónico públicos, como Exchange Online, significa que estos servidores ya no admitirán el uso de la autenticación básica para acceder a los servicios de correo electrónico. Como solución alternativa, se pueden utilizar retransmisores de correo electrónico entre el servidor de correo electrónico público y el software.

Por favor, tenga en cuenta que el Software de Monitorización Online de Schneider UPS ya está descatalogado en este momento (Consulte la FAQ000260058 para obtener información adicional).

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: