¿Cómo podemos ayudarte hoy?

PowerChute no detecta Easy UPS On-Line (SRV/SRVL) durante la instalación.

0.5 y superiores

Entorno:
Todos los sistemas operativos Windows soportados
Easy UPS On-Line (SRV, SRVL)

Causa:
Para que Easy UPS On-Line sea detectado y pueda comunicarse con PowerChute Serial Shutdown, debe instalarse el controlador USB a serie antes de instalar PowerChute.

Solución:
Descargue e instale el driver adjunto en la FAQ "Install_srv_driver"

Pasos para instalar el controlador USB a serie:
Se proporciona un script Powershell para facilitar el proceso de instalación.
Requisitos previos
- PowerShell versión 3.0 o posterior instalado en su sistema.
- .NET Framework versión 4.5.0 o posterior instalado en su sistema.

Si su sistema no cumple los requisitos anteriores, el script no tendrá éxito. En este caso, puede intentar una instalación manual de los controladores.

Instalación de APC PowerChute™ Serial Shutdown para Easy UPS On-Line (SRV, SRVL) (incluida la instalación del controlador USB)

Cómo ejecutar el script
.
  1. Abra un símbolo del sistema de administrador (en el menú Inicio de Windows, busque 'Símbolo del sistema', haga clic con el botón derecho en la aplicación 'Símbolo del sistema' y seleccione 'Ejecutar como administrador' en el menú contextual).
  2. Cambie de directorio a la carpeta temporal donde descomprimió el script de instalación del controlador.
  3. Introduzca install_srv_driver
.
Esto ejecuta el script PowerShell install_srv_driver.ps1. El script informa de las acciones realizadas y del resultado: correcto o incorrecto.

Instalación manual (para utilizar si la instalación a través del script no tiene éxito)
Para v2.6.0.0

Instalación manual (para utilizar si la instalación a través del script no tiene éxito).
  1. Extraiga xrusbser_2600_signed_win7.zip y CH343SER.ZIP de install_srv_driver.zip.
  2. Extraiga xrusbser_2600_signed_win7.zip en una carpeta temporal.
  3. Abra la carpeta extraída 'V2.6.0.0 Drivers\x64' en el Explorador de archivos.
  4. Haga clic con el botón derecho en el archivo xrusbser.inf y seleccione 'Instalar' en el menú contextual.
  5. Una vez finalizada la instalación anterior, extraiga CH34SERZIP en una carpeta temporal.
  6. Abra la carpeta 'CH343SERDriver' extraída y haga doble clic en SETUP.EXE para instalar el controlador & completo.
Para v2.7.0.0 (Sin PowerShell Script disponible)
  1. Extraiga XR21_Win10_V2.7.0.0 del archivo v2.7.0.0.zip.
  2. Una vez extraído el XR21_Win10_V2.7.0.0, abra el archivo 'XR21_Win10_V2.7.0.0\x64' carpeta en el Explorador de archivos.
  3. Localice y haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo xrusbser.inf y seleccione 'Instalar' en el menú contextual.
  4. Una vez finalizada la instalación anterior, proceda a instalar el software PCSS.

Nota: Windows 10 y superior es compatible tanto con v2.6.0.0 como con v2.7.0.0. Para ordenadores con Windows 8 y versiones inferiores, utilice el controlador v2.6.0.0 suministrado.

Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
v2.7.0.0.zip [169.2 KB]
install_srv_driver.zip [697.63 KB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: