¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Vídeo: ¿Por qué no puedo restablecer el disyuntor de mi PDU de rack?


Problema

Mi disyuntor de PDU de rack o ATS de rack no se reinicia o no hay salida de alimentación.


Línea de productos
  • Modelos de unidades de distribución de energía (PDU) para rack
    • AP95XX
    • AP75XX
    • AP78XX
    • AP79XX
    • AP86XX
    • AP88XX (modelos selectos)
    • AP89XX (modelos selectos)
    • AP84XX (modelos selectos)
  • Modelos de interruptores de transferencia automática (ATS) para rack
    • AP7731
    • AP7732
    • AP7753

Entorno
  • Todos los números de serie
  • Escenarios en los que uno o más grupos de tomas no suministran potencia de salida

Causa

Se ha observado un problema con ciertos modelos de PDU de rack y ATS que contienen disyuntores tipo balancín. Se está avisando a los clientes o éstos están asumiendo que la PDU de rack está averiada porque el disyuntor no se puede restablecer. Todos estos dispositivos tienen disyuntores multiposición que permiten que el disyuntor se dispare a mitad de recorrido debido a una sobrecarga.

La opción de disparo a mitad de recorrido es intencionada y una buena característica. Permite, en funcionamiento normal, distinguir entre una regleta que ha sobrecargado un circuito y disparado su disyuntor y un disyuntor que se ha abierto intencionadamente. En el primer caso, el disyuntor está medio abierto (a mitad de recorrido) y es difícil restablecerlo sin más (esto es deliberado). El segundo caso muestra un actuador que está completamente hacia arriba/hacia fuera y es fácil de rearmar.

También es posible que las sacudidas y vibraciones del transporte puedan ser suficientes para hacer que los disyuntores vayan a la posición de disparo medio.


Resolución

Para rearmar los disyuntores desde la posición de disparo medio, debe ponerlos en la posición de totalmente apagado/disparado antes de rearmar el disyuntor. Hay un pequeño orificio de protección debajo del disyuntor. Puede utilizar un destornillador pequeño para empujar el disyuntor a la posición de desconexión/desconexión total y poder reiniciarlo.

El vídeo disponible a continuación y adjunto a este artículo de la base de conocimientos proporciona instrucciones detalladas sobre cómo reiniciar el disyuntor cuando se encuentra en la posición de desconexión media.


.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: