¿Dónde se conectan los cables de alta y baja tensión en los terminales del transformador 75T3H?
En transformadores antiguos como el 75T3H, existía una condición de diseño en la que los terminales estaban correctamente estampados con números de identificación. Sin embargo, una vez instalados las terminales, los números estampados a menudo quedaban ocultos por el cuerpo de la terminal.
Típicamente, estos transformadores se venden en su estado original, usados y con las terminales todavía colocados.
Para ver la nomenclatura de las terminales de los transformadores, es necesario que las terminales se encuentren en su estado original.
Para ver los números de las terminales, el cliente sólo debe de aflojar la tuerca y el tornillo que sujetan la terminal al borne y, a continuación, desplazar suavemente la terminal hacia la izquierda o la derecha para ver el número grabado debajo.