¿Cómo puedo cablear un transformador reductor SRT10KRMTF y APTF10KT01 en un entorno de 208/120 ó 240/120?
Problema:
El cliente pregunta cómo cablear un transformador reductor SRT10KRMTF o APTF10KT01 para que tenga una salida de 120, 120/208 o 120/240.
Línea de productos:
Smart-UPS / Smart-UPS Online / SRT10KRMTF / APTF10KT01
Línea de productos:
Smart-UPS / Smart-UPS Online / SRT10KRMTF / APTF10KT01
Entorno:
Todos los números de serie
Causa:
Las salidas no equilibradas del SAI requieren un transformador reductor para alimentar cargas de 120 V
Solución:
Nota: Este documento hace referencia a la instalación de los transformadores SRT10KRMTF y APTF10KT01 en un entorno norteamericano de 120/240 o 120/208 únicamente.
Las salidas del bloque de cableado son las siguientes:
Asegúrese de que el puente del bloque de terminales está instalado entre el terminal de tierra y el terminal 8 del bloque de cableado de salida, como se ilustra en la página 9 del Manual del usuario. Asegúrese también de que el selector/interruptor de voltaje de entrada está en la posición correcta.
Selector de voltaje de entrada.
El transformador reductor proporciona una salida de 240/120 como 2 hots de 120v, un neutro y una toma de tierra. Proporciona 208v de salida como un 120v caliente, un 88v caliente, y una tierra. Los 120v calientes (terminal 7) y los 88v calientes (terminal 9) están desfasados 180 grados. Medirá 208v de los terminales 7 a 9. El transformador reductor no es capaz de proporcionar 2 120v hots que son 120 grados fuera de fase como se vería con la energía de la utilidad.
Nota: Si su instalación requiere potencia de salida de 208v y 120v necesitará 2 subpaneles separados: un panel de 240v/120v y un subpanel dedicado de 208v.