Explicación de la teoría de autocomprobación básica de Back-UPS
Línea de productos:
Toda la línea de Back UPS fabricada después del 1 de enero de 1995
Resolución:
Las unidades Back-UPS de APC by Schneider Electric fabricadas después del 1 de enero de 1995 tienen una función añadida llamada Gestión Inteligente de Baterías (IBM). Esta característica puede incorporar una mezcla de funciones de autocomprobación manual, automática o iniciada por software, o todos los métodos mencionados, dependiendo del modelo.
- Manual - En la mayoría de las unidades, esto se hace manteniendo pulsado el botón de encendido de un Back-UPS mientras la unidad está encendida y conectada a una toma de corriente. Puede soltarlo una vez que suene un segundo pitido o si el LED en línea de la unidad empieza a parpadear. Recomendamos consultar el manual del SAI para comprobar como se realiza esto ya que puede variar dependiendo del modelo.
- Automático - Esto ocurre cada 7 días después de encender un Back-UPS. La línea Back-UPS como cualquier otro UPS también hará una autoprueba automática al encenderse.
- Iniciado por software - Nuestro software heredado como PowerChute Plus, PowerChute Personal Edition o nuestro último software PowerChute Serial Shutdown tiene opciones para realizar una autocomprobación de diagnóstico dependiendo del modelo de SAI.
Durante una autocomprobación del Back-UPS ocurrirá lo siguiente:- El Back-UPS se forzará a funcionar con batería durante aproximadamente 10 segundos
- Mientras esté con batería, el SAI calculará el tiempo de funcionamiento. Se recomienda que la carga conectada esté entre el 10% y el 30% de la capacidad de la unidad.
- Si la carga es demasiado baja, el SAI no podrá determinar correctamente el tiempo de funcionamiento correcto y es posible que lo calcule en exceso.
- Si la carga es demasiado alta (es decir. 80% a plena carga), la batería puede descargarse más rápidamente y puede dar lugar a posibles escenarios de sobrecarga de la batería y/o una falsa alerta de sustitución de la batería
- Nota : existe una probabilidad muy mínima de que un SAI pueda dejar caer la carga o perder la alimentación del equipo durante una autocomprobación en caso de sobrecargas de la batería
- En o después de la autoprueba, si el SAI ve si el tiempo de funcionamiento del SAI es inadecuado o si está cerca o por debajo del límite estándar de tiempo de funcionamiento de 2 minutos. Si el tiempo de ejecución calculado está en un buen rango, entonces el SAI volverá a su estado en línea anterior. De lo contrario, el SAI informará de una alarma de batería defectuosa/sustituida. Un error de reemplazo de batería se puede clasificar con los siguientes comportamientos:
- En Back UPS ES / CS, sería un tono constante alternando luz roja y verde
- En unidades Back UPS Pro, sería un chirrido rápido que va acompañado de un indicador de batería reemplazable
En general, todos los SAIs suelen realizar una autocomprobación cada vez que se encienden o se encienden y, dependiendo del modelo o del diseño, pueden volver a realizar la autocomprobación cada 7 días. En los Smart-UPS y otros SAIs de 1PH de alta VA, pueden configurarse para que lo hagan cada 14 días o Nunca.
Esta función se proporciona para garantizar que la batería interna se encuentre siempre en un estado óptimo y para informar al usuario final de cuándo es necesario sustituir una batería. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, según la base de conocimientos FA158934, "la mayoría de las baterías de APC deberían durar de tres a cinco años". Esto puede verse afectado por múltiples factores y dependiendo del modelo de SAI. El artículo también da una serie de buenas prácticas o consideraciones que hay que hacer y/o comprobar para ayudar a una batería de SAI de APC a mantener su estado óptimo para alcanzar su máxima esperanza de vida.
Si tiene alguna aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 1-800-800-4272 o chat con nuestros representantes de soporte técnico.