Cómo recuperar su Smart UPS Modular Ultra de un Error de Comunicación de UPS
Problemas:
La pantalla de la unidad puede indicar "no hay comunicación con el SAI" después de actualizar el firmware de la pantalla/NMC
Resolución:
Es necesario realizar un ciclo de alimentación de los módulos de inteligencia para que restablezcan las comunicaciones con la pantalla.
Si el SAI está en modo de espera sin CA presente.
Si el SAI está apagado con CA presente
Si el SAI tiene la salida encendida con CA presente y la salida se puede apagar
Si la salida del SAI está encendida y no se puede apagar y el SAI está conectado a una SBU
Si la salida está encendida y no se puede apagar y no hay SBU presente:
El Módulo de Inteligencia (IM) en control es el que tiene el LED verde encendido y es visible a través de los orificios de ventilación frontales del IM.
Normalmente es el IM1. Si el IM2 está en control, invierta los términos IM1 e IM2 en las siguientes instrucciones.
La pantalla de la unidad puede indicar "no hay comunicación con el SAI" después de actualizar el firmware de la pantalla/NMC
Resolución:
Es necesario realizar un ciclo de alimentación de los módulos de inteligencia para que restablezcan las comunicaciones con la pantalla.
Si el SAI está en modo de espera sin CA presente.
- Apague el SAI
- Espere 90 segundos
- Active el SAI
- Pulse el botón de encendido frontal durante 5 segundos
- Espere a que el SAI se inicialice
- La alarma de falta de comunicaciones del SAI ya no debería estar presente
Si el SAI está apagado con CA presente
- Desconecte la CA del sistema. Si no puede hacerlo, vaya directamente al paso siguiente
- Apague el interruptor de habilitación del sistema SAI
- Espere 90 segundos
- Active el interruptor de habilitación del sistema SAI
- Vuelva a conectar la CA al SAI. Si ya está conectado, continúe directamente con el siguiente paso
- Espere a que el SAI se inicialice
- La alarma de falta de comunicaciones del SAI ya no debería estar presente
Si el SAI tiene la salida encendida con CA presente y la salida se puede apagar
- Apague el interruptor de habilitación del sistema SAI
- Desconecte la CA del SAI. Si no puede hacerlo, vaya directamente al paso siguiente
- Espere 90 segundos
- Vuelva a conectar la CA al SAI. Si ya está conectado, continúe directamente con el siguiente paso
- Active el interruptor de habilitación del sistema SAI
- Espere a que el SAI se inicialice
- La alarma de falta de comunicaciones del SAI ya no debería estar presente
Si la salida del SAI está encendida y no se puede apagar y el SAI está conectado a una SBU
- Conmute la SBU a derivación
- Conmute el interruptor de habilitación del sistema SAI a apagado
- Espere 90 segundos
- Conmute el interruptor de habilitación del sistema SAI a encendido
- Conmute la SBU a mantenimiento
- Espere a que el sistema se inicialice
- La alarma de alarma de falta de comunicaciones del SAI ya no debería estar presente
- Encienda la salida del SAI a través del menú de control
- Ponga el SAI en bypass a través del menú de control
- Ponga el SAI en bypass manual (posición |) a través del interruptor situado en la parte frontal de la bandeja de CA.
- Conmutar el SBU a normal
- Sacar el SAI del bypass manual (posición O) a través del interruptor situado en la parte frontal de la bandeja de CA
- Sacar el SAI del bypass a través del menú de control
Si la salida está encendida y no se puede apagar y no hay SBU presente:
El Módulo de Inteligencia (IM) en control es el que tiene el LED verde encendido y es visible a través de los orificios de ventilación frontales del IM.
Normalmente es el IM1. Si el IM2 está en control, invierta los términos IM1 e IM2 en las siguientes instrucciones.
- Coloque el sistema en bypass manual (posición |) mediante el interruptor situado en la parte frontal de la bandeja de CA.
- Desenganche el tornillo de mariposa de IM1.
- Esto transferirá el control a IM2
- Espere 30 segundos
- Vuelva a conectar el tornillo de mariposa de IM1
- Espere al menos 3 minutos para que IM1 se inicialice.
- No hay indicación de que IM1 esté completamente inicializado
- Desenganche el tornillo de mariposa de IM2.
- Esto transferirá el control de nuevo a IM1
- La alarma de falta de comunicaciones del SAI debería desaparecer
- Espere 30 segundos
- Vuelva a conectar el tornillo de mariposa del IM2
- Espere 3 minutos a que el IM2 se inicie
- Confirme que el IM2 está listo comprobando que la información de ambos IMs está rellenada en el Acerca de ->SAI->Módulos de Inteligencia.
- Saque el sistema del bypass manual (posición O) mediante el interruptor situado en la parte frontal de la bandeja de CA
- Saque el sistema del bypass mediante el menú de control
Publicado para: Schneider Electric Mexico
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo