NetBotz 250 | Gestión de redes de sensores inalámbricos (Coordinador/Router/Sensores)
Problema:
Proceso de gestión de coordinadores y sensores inalámbricos en el NetBotz 250.
Línea de productos:
NetBotz 250 (NB250)
NetBotz Wireless
Entorno:
NetBotz 250 (todas las versiones)
NetBotz Wireless Sensors (NBWS100T & NBWS100H)
NetBotz Wireless Coordinator (NBWC100U)
Resolución:
Configuración del Coordinador
- El coordinador viene preinstalado en el NetBotz 250 bajo una pequeña cubierta de plástico.
- Se recomienda utilizar un cable de extensión USB (no hub & no requiere drivers) para llevar el coordinador por encima del nivel del rack. Esto proporcionará una mejor intensidad de la señal en toda la sala o centro de datos.
- El coordinador puede llegar a los sensores inalámbricos hasta una línea de visión de unos 15 metros. Cada entorno es diferente y el alcance de la señal puede ser mayor o menor.
Descubriendo los sensores inalámbricos - Auto Join
1) Inicie sesión en la interfaz web NetBotz 250.
2) Menú Configuración > Dispositivo > Red de sensores inalámbricos.
3) Haga clic en el botón Activar Auto Join.
4) Encienda el sensor inalámbrico e instálelo en su ubicación.
NOTA: Se recomienda añadir (encender) uno cada vez y asignar una etiqueta a cada uno haciendo clic en el nombre del sensor inalámbrico.
NOTA: Se recomienda que la intensidad de la señal esté por encima del 80%, las comunicaciones perdidas debido a la intensidad de la señal deben ser minimizadas. Si no puede alcanzar el 80% de RSSI, se recomienda añadir un router (NBWC100U) para ampliar el alcance de la señal.
5) Cuando termine, desactive la unión automática.
NOTA: Si olvida desactivar la unión automática, se desactivará automáticamente después de 5 horas.
Descubriendo los sensores inalámbricos - Manual
1) Inicie sesión en la interfaz web de NetBotz 250.
2) Menú Configuración > Dispositivo > Red de sensores inalámbricos.
3) Haga clic en el botón Añadir nuevo sensor.
4) Proporcione un nombre de sensor inalámbrico.
5) Introduzca la Dirección ampliada que se encuentra en la parte posterior del sensor.
6) Introduzca una ubicación detallada de dónde está instalado el sensor.
7) Edite los umbrales para el sensor.
8) Haga clic en Aplicar, encienda el sensor y asegúrese de que el sensor se muestra dentro de la Lista de comisión de sensores inalámbricos.
NOTA:El sensor inalámbrico puede tardar unos minutos en iniciarse por completo y en rellenar la información de la lista de comisiones.
NOTA: Se recomienda instalar el sensor inalámbrico en la ubicación deseada y asegurarse de que la intensidad de la señal es superior al 80%, lo que debería minimizar la pérdida de comunicaciones. Si no puede alcanzar el 80% de RSSI, se recomienda añadir un enrutador (NBWC100U) para ampliar el alcance de la señal.
Edición de los umbrales del sensor inalámbrico
1) Inicie sesión en la interfaz web NetBotz 250.
2) Menú Configuración > Dispositivo > Red de sensores inalámbricos.
3) Haga clic en el nombre del sensor inalámbrico.
4) Edite los umbrales según sea necesario y haga clic en Aplicar.
Visualización de los valores del sensor inalámbrico
1) Inicie sesión en la interfaz web NetBotz 250.
2) Menú Estado > Red de sensores inalámbricos.
3) Los valores se muestran en la lista de sensores.
NOTA: Si tiene varios sensores, se recomienda rellenar el campo Ubicación para saber exactamente dónde están instalados.
Edición del valor de ubicación de los sensores inalámbricos
1) Inicie sesión en la interfaz web NetBotz 250.
2) Menú Estado > Red de sensores inalámbricos.
2) Menú Estado > Red de sensores inalámbricos.
3) Haga clic en el nombre del sensor inalámbrico.
Actualizar el firmware del sensor inalámbrico
NOTA: Asegúrese de que la utilidad de actualización del sensor inalámbrico se ejecuta como administrador. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento del menú Inicio y seleccione 'Ejecutar como administrador'.
La utilidad de actualización de sensores inalámbricos NetBotz, que se utiliza para actualizar el firmware de los sensores inalámbricos en el NetBotz 250, puede descargarse desde la página del producto NetBotz 250 en la sección Software para dispositivos NetBotz Appliances. Encontrará instrucciones sobre cómo utilizar el software para actualizar los sensores inalámbricos en el documento Léame que se encuentra en el directorio de instalación y que puede iniciarse al instalar la utilidad de actualización.
Eliminación de sensores inalámbricos
1) Inicie sesión en la interfaz web de NetBotz 250.
2) Menú Configuración > Dispositivo > Red de sensores inalámbricos.
3) Haga clic en el nombre del sensor inalámbrico que desea eliminar.
4) Vuelva a hacer clic en el nombre del sensor inalámbrico.
5) Haga clic en el botón Eliminar de la parte inferior.
Desactivación completa de todas las capacidades inalámbricas del NetBotz 250
Retire el coordinador del aparato. El coordinador se encuentra bajo una cubierta de plástico en la parte frontal del aparato. Si no está seguro de la ubicación exacta del coordinador, consulte el diagrama de la guía de instalación y configuración rápida.