¿Cuáles son los pasos básicos para la solución de problemas del Smart-UPS SMX1500RM2U?
Problema:
¿Cuáles son los pasos básicos para la solución de problemas del Smart-UPS SMX1500RM2U?
Línea de productos:
Smart-UPS
Entorno:
SMX1500RM2U - Todos los números de serie
Causa:
Durante el funcionamiento normal, es posible que su SAI no funcione como esperaba. Esto puede deberse a un funcionamiento incorrecto, a un problema de configuración o al entorno de instalación.
Este documento le ayudará con los pasos básicos para la solución de problemas.
Resolución:
| Problema | Posible causa | Solución | |
| El SAI no se enciende o no hay salida | La unidad no se ha encendido. | Pulse el botón ON una vez para encender el SAI. Tenga en cuenta que la pantalla LCD puede estar encendida aunque el SAI esté apagado. | |
| El SAI no está conectado a la red eléctrica. | Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado a la unidad y a la red eléctrica. | ||
| El disyuntor de entrada se ha disparado. | Reduzca la carga del SAI, desconecte los equipos no esenciales y restablezca el disyuntor. | ||
| La unidad muestra un voltaje de entrada muy bajo o nulo | Compruebe el suministro eléctrico del SAI enchufando una lámpara de mesa. Si la luz es muy tenue, compruebe la tensión de red. | ||
| El conector de la batería no está bien conectado. | Asegúrese de que todas las conexiones de la batería son seguras. | ||
| Hay un fallo interno del SAI. | No intente utilizar el SAI. Desenchufe el SAI y llévelo al servicio técnico inmediatamente | ||
| El SAI está funcionando con batería, mientras está conectado a la red eléctrica | El disyuntor de entrada se ha disparado. | Reduzca la carga del SAI, desconecte los equipos no esenciales y restablezca el disyuntor. | |
| Hay una tensión de línea de entrada muy alta, muy baja o distorsionada. | Coloque el SAI en otra toma de corriente de otro circuito. Compruebe la tensión de entrada con el indicador de tensión de la red. Si es aceptable para el equipo conectado, reduzca la sensibilidad del SAI. | ||
| El SAI emite un pitido | El SAI está en funcionamiento normal. | Ninguno. El SAI está protegiendo el equipo conectado. | |
| UPS no proporciona el tiempo de copia de seguridad previsto | La batería del SAI está débil debido a una interrupción reciente o está cerca del final de su vida útil. | Cargue la batería. Las baterías necesitan recargarse después de paradas prolongadas y se desgastan más rápido cuando se ponen en servicio con frecuencia o cuando funcionan a temperaturas elevadas. Si la batería está cerca del final de su vida útil, considere la posibilidad de sustituirla aunque el indicador de sustitución de la batería aún no esté iluminado. | |
| El SAI está sobrecargado. | Compruebe el indicador de carga del SAI. Desenchufe los equipos innecesarios, como impresoras | ||
| Los LED de la interfaz de pantalla parpadean secuencialmente | El SAI se ha apagado de forma remota mediante software o una tarjeta accesoria opcional. | Ninguno. El SAI se reiniciará automáticamente cuando se restablezca el suministro eléctrico. | |
| El LED de fallo se ilumina | Posible fallo interno | Póngase en contacto con el servicio de asistencia de APC para obtener más ayuda. Tenga cuidado de anotar el mensaje de fallo exacto en la pantalla LCD | |
| Todos los LED están iluminados y el SAI está enchufado a una toma de corriente | El SAI se ha apagado y la batería se ha descargado tras una interrupción prolongada. | Ninguno. El SAI volverá al funcionamiento normal cuando se restablezca la alimentación y la batería tenga carga suficiente. | |
| El LED Reemplazar batería se ilumina | La batería tiene una carga débil | Deje que la batería se recargue durante al menos cuatro horas. A continuación, realice un autodiagnóstico. Si el problema persiste tras la recarga, sustituya la batería | |
| La batería de repuesto no está bien conectada. | Asegúrese de que el conector de la batería está bien conectado. | ||
| El SAI muestra un mensaje de fallo de cableado del sitio | Los fallos de cableado detectados incluyen falta de tierra, neutro-caliente, inversión de polaridad y circuito neutro sobrecargado. | Si el SAI indica un fallo en el cableado del sitio, haga que un electricista cualificado inspeccione el cableado del edificio. (Aplicable sólo a unidades de 120 V.) |