¿Cómo podemos ayudarte hoy?

El ordenador no se reinicia automáticamente después de que el SAI se haya apagado y reiniciado.

Problema:
El ordenador no se reinicia automáticamente después de que el SAI se haya apagado y reiniciado

Línea de productos:
PowerChute Personal Edition
PowerChute Business Edition
PowerChute Serial Shutdown
PowerChute Network Shutdown


NOTA:
Como cualquier otra aplicación de software PowerChute no puede ejecutarse cuando el SO está apagado, por lo que no puede reiniciar el SO.


Entorno:
Todos los dispositivos que incluyen BIOS
Todos los SAI APC

Causa:
Este problema es independiente del tipo de SAI conectado. Es una función de la implementación de la BIOS que soporta el soft-switch en los ordenadores. No es un problema de los SAIs de APC ni de PowerChute.

Solución:

Para resolverlo, cambie esta configuración de la BIOS, si es posible, a Siempre activado. Si no puede modificar este ajuste, el SAI no podrá reiniciar automáticamente el ordenador bajo ninguna circunstancia, ni con APC ni con ningún otro SAI.

Póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la BIOS para averiguar si es posible cambiar este ajuste de la BIOS en su ordenador concreto y para obtener instrucciones exactas sobre cómo hacerlo.

NOTA: Si el SO del sistema es Windows 2003, 2008 o 2012, consulte Después de un apagado graceful por PowerChute, el sistema Windows 2003, 2008 o 2012 no se enciende cuando se restablece la alimentación de red.

Antecedentes:

La mayoría de los ordenadores nuevos disponibles en el mercado actual utilizan la placa base ATX que admite el uso de un interruptor suave para encender y apagar el ordenador. La implementación de este soft switch incluye un parámetro de la BIOS que define el estado en el que entrará el ordenador cuando la fuente de alimentación detecte la entrada de corriente al enchufarlo a la pared. Este parámetro de la BIOS puede tener tres valores :

SIEMPRE ENCENDIDO: Cuando se conecta la alimentación, el ordenador se enciende automáticamente y arranca.

SIEMPRE APAGADO: Cuando se conecta la alimentación, el ordenador permanece apagado hasta que el usuario pulsa manualmente el interruptor de encendido/apagado.

ÚLTIMO ESTADO: Cuando se enciende, el ordenador se encenderá o se apagará dependiendo de si estaba encendido o apagado cuando se perdió la alimentación.

La mayoría de los fabricantes de ordenadores establecen este parámetro en Último estado y algunos fabricantes de ordenadores establecen este parámetro en Siempre apagado. Es muy poco probable encontrar el parámetro Siempre encendido. En muchos casos, el fabricante del ordenador permite al usuario cambiar el valor de este parámetro utilizando el menú de configuración del sistema al que se puede acceder antes de que se cargue el sistema operativo cuando se enciende el ordenador.

Si este parámetro se establece en Siempre apagado, un SAI de APC no podrá reiniciar este ordenador, ya que no se encenderá cuando se desconecte la alimentación independientemente del estado del PC antes de apagarse.



Si este parámetro se establece en Siempre apagado, un SAI de APC no podrá reiniciar este ordenador, ya que no se encenderá cuando se desconecte la alimentación independientemente del estado del PC antes de apagarse.