¿Existe un módulo EIFE disponible para la versión fija de los interruptores MTZ
Problema:
Instalación del módulo EIFE en interruptores MTZ de tipo fijo.
Línea de producto:
Masterpact MTZ1, MTZ2, MTZ3
Resolución:
No, el módulo EIFE (Embedded Ethernet Interface) no está disponible para interruptores Masterpact MTZ de tipo fijo. Está diseñado exclusivamente para interruptores de tipo extraíble (drawout) MTZ1, MTZ2 y MTZ3.
El módulo EIFE requiere el puerto ULP en los interruptores extraíbles, el cual se monta en la cuna (cradle). Por lo tanto, no puede instalarse ni conectarse en interruptores de tipo fijo.
Si trabajas con interruptores MTZ fijos y necesitas conectividad Ethernet o monitoreo remoto, puedes utilizar un módulo IFE.
Números de parte relacionados:
- LV851200SP – Kit de reemplazo EIFE para interruptores de tipo extraíble
- LV851001SP – Módulo EIFE independiente para interruptores extraíbles
- LV434001 – Interfaz Ethernet IFE para un interruptor
- LV434002 – Gateway de interfaz Ethernet IFE