¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Se pueden rotar los conectores RCTV para convertirlos en RCTH en interruptores Masterpact?

Problema:
Necesidad de saber si los conectores RCTV pueden adaptarse para ser RCTH.

Línea de producto:
Masterpact MTZ, Masterpact NW

Resolución:
Sí, los conectores RCTV pueden rotarse 90° para convertirse en RCTH. Son los mismos conectores, simplemente instalados en una orientación diferente, lo que permite posicionarlos de forma vertical (RCTV) o horizontal (RCTH) sin ninguna restricción.
Para más detalles, consulta el Data Bulletin 48049-219-03, el cual confirma que se utilizan los mismos kits de conectores traseros para ambas configuraciones (RCTV y RCTH).