La carga está conectada a un SmartUPS, pero aparece como 0% en la pantalla o en el software.
Problema:
La carga está conectada a un SmartUPS, pero aparece como 0% en la pantalla o en el software.
Línea de productos:
Smart-UPS
Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie
Causa:
Funcionamiento normal
Resolución:
Los productos Smart-UPS pueden no informar de cargas muy pequeñas conectadas a ellos. Si aumenta la carga a más del 10%, verá que la carga aparece correctamente en el software PowerChute, en la tarjeta de gestión de red o en la pantalla LCD (si está equipada). Este es el comportamiento normal del SAI. A medida que aumente la carga del SAI, también lo hará la precisión de los informes de carga.