¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Por qué razones un Smart-UPS pasa a operación en batería?


Problema:

¿Cuándo cambia mi SAI a batería?

Línea de producto:


Smart-UPS

Entorno:

Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:

Funcionamiento normal.

Resolución:

Smart-UPS protege los datos proporcionando una batería de respaldo de red cuando falla la alimentación. El hardware del ordenador está protegido y la vida útil del sistema se prolonga gracias a la supresión de sobretensiones multietapa y al filtrado de ruido. El Smart-UPS puede conmutar al funcionamiento con batería como resultado de perturbaciones de alimentación o comandos iniciados por software. Existe la percepción errónea de que un Smart-UPS utilizará su batería basándose únicamente en las fluctuaciones de tensión. La siguiente lista proporciona las posibles causas por las que un Smart-UPS cambia al funcionamiento con batería, junto con una breve definición de cada una de ellas.

Sin tensión (Apagón): Pérdida total de la red eléctrica.

Baja tensión (apagón): Disminución de los niveles de tensión. A veces no es perceptible visualmente.

Alta tensión (Sobretensión): Una sobretensión es un aumento a corto plazo de la tensión.
Un pico es un aumento drástico e instantáneo de la tensión.

Distorsión armónica total (THD): Distorsión periódica de la onda sinusoidal. Los armónicos se suman a la frecuencia fundamental en magnitud.

Cambio de tensión (dv/dt): Cambio rápido de la tensión. Si la tensión aumenta o disminuye rápidamente, el Smart-UPS transferirá a la batería porque el Smart-UPS no sabe cuánto subirá o bajará la tensión.

Cambios de frecuencia (Hz): Desviación de la frecuencia nominal de 60 Hz en Norteamérica.


Problemas de interfaz/accesorios

Un Smart-UPS tiene un microprocesador en su interior que permite la comunicación con el software PowerChute de APC, los accesorios de APC y otros programas nativos de apagado del SAI para varios sistemas operativos. La interacción con estos productos puede hacer que un Smart-UPS funcione con batería. Se puede iniciar una autocomprobación o una calibración en tiempo de ejecución a través de una interfaz gráfica de usuario, un símbolo del sistema o incluso cuando se produce un problema de comunicación.

Antes de concluir que el Smart-UPS funciona mal simplemente porque funciona con batería, asegúrese de tener en cuenta todas las posibilidades anteriores.