¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo hacer un formateo de bajo nivel a una Tarjeta de Gestión de Red 3 de APC?

Asunto: En este documento se analizan diferentes formas de formatear la NMC3 a valores predeterminados para la resolución de problemas

Producto:

  • Tarjeta de gestión de red 3 (NMC3) - AP9640, AP9641, AP9643, AP9544
  • Los dispositivos con una tarjeta de gestión de red 3 integrada incluyen (pero no se limitan a): PDU de rack medidas/conmutadas (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX, APDU9), conmutadores de transferencia automática de rack (AP44XXA), Smart-UPS Online (SRT).
  • Dispositivos con una tarjeta de gestión de red 3 incorporada incluyen (pero no se limitan a)

    Entorno:

    • Todos los números de serie
    • Todas las revisiones de firmware

    Solución:

    Es necesario realizar un formateo de bajo nivel de la NMC3 si la versión del firmware de la tarjeta es anterior a la v2.3.1.1 para evitar la corrupción de la memoria flash que puede provocar:

    Corrupción de la memoria flash.

    • NMC3 se reinicia cada 10 a 14 minutos; con acceso a la red.
    • NMC3 se reinicia sin acceso a la red.
    • NMC3 está atascado en el prompt bootmon.

    Esto incluye las NMC3s que ya fueron actualizadas pero no ha sido formateada después de una actualización de firmware


    Hay tres maneras posibles de hacer un formato de bajo nivel para borrar la memoria flash de la tarjeta.

    1. Ejecutar el comando format -f a través de emulación de terminal o SSH. Esto se hace a través de la habitual apc> prompt.
    2. Bootmon prompt format - Conectarse a la NMC3 a través del puerto de consola. Reinicie el NMC3. Dentro de 4-5 segundos de reinicio, pulse la tecla <enter> para interrumpir el gestor de arranque. Desde el BM> prompt, escriba "format". Una vez completado el formato, escriba "reset", y el NMC3 debe reiniciar y arrancar normalmente.
    3. Botón de reinicio - Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte frontal de la NMC3, durante más de 20 segundos, o hasta que el LED de estado comienza a parpadear en naranja. Permita que el NMC3 se reinicie.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: