¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es el tipo de acero inoxidable para las cajas Square D EMA y ASCO 460 Surge SPD?

La serie EMA de acero inoxidable es 304 SS no 316 SS

¿Cuál es la diferencia entre el acero inoxidable 304 y 316?

La respuesta simple es: 304 contiene 18% de cromo y 8% de níquel, mientras que 316 contiene 16% de cromo, 10% de níquel y 2% de molibdeno. El molibdeno se añade para ayudar a resistir la corrosión a los cloruros (como el agua de mar y las sales de deshielo) https://www.nemaenclosures.com/blog/304-and-316-stainless-steel/

https://www.polycase.com/techtalk/steel-enclosures/304-vs-316-stainless-steel.html

No tenemos construcciones especiales para acero inoxidable 316 para los SPDs EMA y 460.