Video: ¿Cómo cablear un transformador 9070T con el código de tensión D20?
¿Cablear untransformador 9070T con el código de tensión D20?
Línea de producto:
Transformador de potencia de control (CPT)
Entorno:
9070 T CPT
Causa:
Asistencia de cableado
Resolución:
Si cablea para 208V - 115V lleve los 208V a H1 y H2 y la salida a X1 y X2. Conecte a tierra X2 según el código NEC para que sea el neutro.
Si el cableado es para 230V - 115V, lleve los 230V a H1 y H3 y la salida a X1 y X2. Conecte a tierra X2 según el código NEC para que sea el neutro.
Si el cableado es para 460V - 115V, conecte los 460V a H1 y H4 y la salida a X1 y X2. Conecte a tierra X2 según el código NEC para que sea el neutro.
Cuando conecte a tierra según el código NEC, también deberá consultar LAHJ.
El siguiente vídeo ilustra los marcadores de identificación de terminales en las etiquetas de diagrama de cableado del transformador de potencia de control industrial (CPT) 9070 Tipo T: