¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué es un mecanismo de sobrepaso (OTM)?

Asunto:
¿Qué es un OTM? Está disponible tanto en interruptores HVL & HVL/cc.

Línea de Productos:
Interruptores HVL

Entorno:
HVL y HVL/cc Metal-Enclosed Load Interrupter Switchgear

Resolución:
El OTM está disponible tanto en interruptores HVL & HVL/cc..

Un Mecanismo de Sobrepaso (OTM) es un mecanismo que abre y cierra un dispositivo (Interruptor) comprimiendo y liberando la energía del muelle en un determinado punto de "sobrepaso". Cuando la palanca de mando se mueve hacia la posición de apertura o cierre, los muelles se comprimen. Almacenan la energía mecánica de este movimiento. En el punto ``over-center-toggle``, los muelles liberan esa energía almacenada y empujan o tiran de las hojas del interruptor para cerrarlas o abrirlas.

La velocidad de funcionamiento después del punto de conmutación es independiente de la velocidad del operador. El tiempo de funcionamiento de los mecanismos OTM equipados con operadores de motor es de aproximadamente 5 segundos.