¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Puede crear una toma de tierra aislada con un transformador de aislamiento, como un EE75T3H, por ejemplo?

Problema:
Ciertas aplicaciones requieren un Sistema de Tierra Aislada

Línea de Producto:
Transformadores LV

Entorno:
Aplica a Transformadores de SquareD/Schneider Electric

Causa:
Los sistemas de tierra aislada (IG) a veces se especifican para reducir el ruido transitorio y las corrientes de bucle de tierra

Resolución:

A veces se exige a los contratistas que creen un sistema de tierra aislada o IG en el secundario del transformador. Muchos instaladores tienen problemas conceptuales con los sistemas IG. Algunos piensan que significa que el neutro secundario no está conectado a tierra, otros interpretan que se requiere una barra de tierra separada en el Transformador. Ninguna de estas interpretaciones es correcta. Para originar un cable de tierra IG en el Transformador, simplemente lleve un conductor de tierra IG separado desde el punto de tierra del equipo en el Transformador hasta una barra de tierra aislada en el panel secundario.

La tierra aislada y la tierra del equipo se originan en el mismo punto de tierra dentro del Transformador, donde se unen a la tierra del edificio, pero permanecen separadas en el panel y en todos los circuitos derivados.
El propósito de la toma de tierra aislada es proporcionar un único punto de tierra para todos los receptáculos de los puntos de carga, en lugar de las múltiples tomas de tierra y los posibles bucles de corriente a tierra asociados con los esquemas tradicionales de toma de tierra de equipos en cadena.
Se cree que los sistemas IG proporcionan una mejor resistencia a las perturbaciones de los equipos de carga causadas por las corrientes de bucle de tierra y los transitorios de modo común.

Los requisitos mínimos para los sistemas de toma de tierra aislada se describen en el Código Eléctrico Nacional. Puede encontrar más información en el Libro Esmeralda IEEE 1100 sobre la conexión a tierra de equipos electrónicos sensibles.

Los requisitos mínimos para los sistemas de tierra aislada se describen en el Código Eléctrico Nacional.