¿Está disponible una sección de distribución I-Line de 4000 A en QED-2 Switchboards?
Tema:
Disponibilidad de una seccion I-Line QED-2 con bus vertical de 4000A
Problema.
El cliente quieren configurar una sección de distribución I-Line con el mismo valor nominal del through-bus de 4000A
Línea de productos:
Switchboards de baja tensión QED-2
Entorno:
Todos
Causa:
N/A
Resolución:
No! El bus principal vertical de una sección de I-Line en QED-2 esta diseñado para un máximo de 3000A y sólo está disponible como single-row. Los interiores de double-row estan diseñados para un máximo de 2000A .