¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Opciones de interfaz IRIG-B para relé Powerlogic P7 mediante conexión BNC

Problema

¿Puede el puerto IRIG-B de un relé Powerlogic P7 interconectarse utilizando terminal BNC, y es necesario algún adaptador o convertidor?

Producto

Relé de Protección Powerlogic P7

Entorno

Sistemas que utilicen sincronización horaria IRIG-B distribuida a través de cableado con terminación BNC.

Causa

El relé Powerlogic P7 no tiene una entrada BNC IRIG-B nativa, lo que lleva a la necesidad de una opción de interfaz adecuada.

Resolución

Sí, el relé Powerlogic P7 puede recibir una señal IRIG-B a través de terminal BNC utilizando el módulo de sincronización de tiempo IRIG-B, número de pieza Módulo REL51045, que se conecta al puerto EXT IN del relé P7 y permite una entrada IRIG-B adecuada.

1

Las características del módulo IRIG-B son:

2

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más