VAMP REL52813 - Identificación de la polaridad de la fuente de alimentación de 24 VCC
Problema
El cliente informa que los terminales de alimentación 24VDC del módulo VAMP REL52813 no indican la polaridad. Los manuales no hacen referencia a las marcas de polaridad, y los terminales sólo están etiquetados como 1 y 2. El cliente necesita confirmación sobre si el dispositivo requiere polaridad o no.
Producto
VAMP REL52813 Módulo
Entorno
Aplicaciones en las que el módulo REL52813 se alimenta con 24VDC, normalmente dentro de sistemas de relés de protección o paneles de alimentación auxiliares.
Causa
El conector del módulo no incluye marcas de polaridad, lo que provoca incertidumbre durante la instalación. La documentación no define de forma visual o explícita la asignación de polaridad para los terminales 1 y 2, lo que provoca confusión en los técnicos.
Resolución
Aunque el conector no tiene símbolos de polaridad impresos, las notas de ingeniería confirman que el módulo requiere la polaridad correcta.
Según R&D con respecto a esta misma preocupación, la respuesta oficial de la fábrica afirma:
- Terminal 1 = Positivo (+)
- Terminal 2 = Negativo (-)
Es importante que la alimentación de 24 VDC se conecte con la polaridad correcta para garantizar un funcionamiento correcto y evitar el riesgo de mal funcionamiento.