Opciones de sustitución recomendadas para la serie de relés de protección SEPAM 20/40 obsoletos
Problema
Las series de relés SEPAM 20 y SEPAM 40 han alcanzado el Fin de comercialización, y los clientes solicitan orientación para seleccionar el reemplazo moderno adecuado.
Producto
- SEPAM Serie 20 (por ejemplo, S20, T20, M20...)
- SEPAM Serie 40 (por ejemplo, S40, T40, M40...)
- Opciones de sustitución:
- PowerLogic P5 (aplicaciones exigentes)
- PowerLogic P3 (aplicaciones estándar/ligeras)
Entorno
Sistemas de protección de media tensión industriales y de servicios públicos en los que están instaladas unidades SEPAM heredadas para la protección de alimentadores, transformadores, motores o barras.
Sistemas de protección de media tensión industriales y de servicios públicos.
Causa
Schneider Electric ha descatalogado oficialmente la serie SEPAM 20/40 mediante una Notificación de fin de comercialización, publicada el 1 de agosto de 2024.
Se recomienda una ruta de modernización a los relés PowerLogic serie P.
Resolución
1. Opciones de sustitución recomendadas
PowerLogic P5 - Para aplicaciones exigentes y complejas
Utilice el P5 cuando la aplicación requiera:
- funciones de protección avanzadas
- amplia memoria y capacidad de eventos/oscilografía
- características de ciberseguridad
- esquemas de automatización complejos
- IEC 61850, Ethernet redundante, protección diferencial, protección contra arco eléctrico
Nota para pedidos importante:
La unidad base P5 no incluye módulos de comunicación.
Los puertos de comunicación requeridos (IEC 61850, Modbus TCP, Ethernet redundante, etc.) deben añadirse como módulos seleccionables en función de las necesidades de la aplicación.
P5 catálogo/enlace web:
- Gama de productos P5: https://www.se.com/mx/es/download/document/NRJED313567EN/
- P5 Página web: https://www.se.com/mx/es/product-range/62400-powerlogic-p5/#products
PowerLogic P3 - Para aplicaciones básicas o estándar
Elija el P3 cuando la aplicación original del SEPAM 20/40 sea relativamente sencilla, como por ejemplo:
- protección básica de alimentadores
- protección contra sobrecorriente/fallas a tierra
- protección estándar de motores o transformadores
- lógica de automatización más sencilla
.
P3 catálogo/enlace web:
- Referencia de la gama P3: https://www.se.com/mx/es/download/document/NRJCAT17764EN/
- Página web de P3: https://www.se.com/mx/es/product-range/64884-relevadores-de-protección-powerlogic-p3/#products
2. Orientación para elegir entre P3 y P5
| Escenario / Necesidad | Sustitución recomendada |
| Automatización de alta complejidad, comunicaciones avanzadas, detección de arco eléctrico, gran memoria, IEC 61850 | PowerLogic P5 |
| Protección básica del alimentador/motor, necesidades lógicas más sencillas, migración de ajustes estándar | PowerLogic P3 |
3. Apoyo adicional para identificar el recambio correcto
Para ayudar a seleccionar el modelo exacto y la configuración, por favor proporcione (si está disponible):
- Modelo específico de SEPAM 20/40 (por ejemplo, S20, T20, M41, etc.)
- Archivo de copia de seguridad de la configuración (SFT2841)
- Diagrama unifilar de la instalación
- Componentes auxiliares (especificaciones CT/VT, módulos de comunicación, bobinas de disparo)
- Cualquier limitación específica de la aplicación
Proporcione esta información, para que los Distribuidores Autorizados y/o el equipo de ventas puedan asignar las características SEPAM al modelo P3 o P5 apropiado y a los módulos requeridos.