Recursos de documentación básica para relés de protección PowerLogic P5
Problema
Los usuarios necesitan saber qué documentos básicos son necesarios para trabajar con los relés PowerLogic P5.
Producto
Relés de protección PowerLogic P5
Entorno
Sistemas de protección de media tensión que utilizan relés P5 para protección de alimentadores, transformadores, motores o líneas.
Causa
Los usuarios a menudo carecen de claridad sobre los manuales esenciales necesarios para la instalación, configuración y configuración de la comunicación.
Resolución
Los dos documentos esenciales para comprender, configurar e integrar los relés PowerLogic™ P5 son:
1. Manual de usuario de PowerLogic P5
Cubre el funcionamiento del relé, las funciones de protección, el hardware y la configuración.
Enlace: https://www.se.com/mx/es/download/document/P5_UserManual_EN_M/
2. Manual de comunicación PowerLogic P5
Describe los puertos de comunicación, la configuración de protocolos (IEC 61850, Modbus, DNP3, etc.) y las arquitecturas de red.
Enlace: https://www.se.com/mx/es/download/document/P5_Communication_EN_M/