¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Compatibilidad con archivos .AS1S y problemas de compatibilidad en Easergy Studio

Problema

Un archivo de proyecto con la extensión .as1s no se reconoce o no se puede abrir correctamente en Easergy Studio, o se producen errores al importar el archivo.

Producto

MiCOM Px20, Px30, Px40

Easergy Studio

Entorno

Todas las versiones de Easergy Studio compatibles con:
.sestudioarch
.as1s

Causa

La extensión de archivo .as1s es la antigua convención de nomenclatura para .sestudioarch y sigue siendo compatible con Easergy Studio. Ambos formatos son archivos de proyecto basados en ZIP.

El problema puede deberse a problemas de compatibilidad entre plataformas. Si el archivo se creó originalmente en un sistema Unix o Mac y luego se abrió en Windows, las diferencias en las convenciones de nomenclatura de archivos, como el uso de caracteres de punto en los nombres de archivo, pueden causar problemas de análisis o extracción en Easergy Studio.

Resolución

Para resolver el problema, siga estos pasos:

1-Extraiga el archivo comprimido

  • Descomprima el archivo .as1s utilizando una utilidad ZIP estándar

2-Revisar y corregir los nombres de archivos/carpetas

  • Compruebe si los nombres de archivo contienen caracteres no admitidos o problemáticos (como varios puntos)
  • Renombre los archivos o carpetas si es necesario para garantizar la compatibilidad con Windows

3-Recomprime el proyecto

  • Comprime de nuevo los archivos corregidos en un archivo ZIP

4-Renombrar el archivo

  • Cambia la extensión del archivo de .as1s a .sestudioarch

5-Importar a Easergy Studio

  • Abra Easergy Studio e importe el archivo .sestudioarch actualizado
  • El proyecto debería aceptarse ahora sin errores

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: