¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué puede causar la falla INF31 o INFV en los variadores ATV680 o ATV980?

Resolución:

Esta falla ocurre cuando la topología del sistema no coincide con la configuración esperada, lo que puede suceder si uno o más de los siguientes módulos no son reconocidos correctamente:

  • Módulos AFE (Active Front End)
  • Unidad(es) de frenado (Braking Unit)

Realice las siguientes verificaciones:

  1. Conexiones Modulink

    • Verifique los cables de comunicación entre:
      • La tarjeta principal (Module Link Board / Master Control Block)
      • Los módulos AFE
      • La unidad de frenado
  2. Resistencias de terminación
    • Confirme que las resistencias Modulink estén instaladas correctamente
    • Valor requerido: 120 ohms
  3. Direcciones CAN Bus – AFE
    • Verifique que las direcciones comiencen en 20
    • Ubicadas del lado derecho del sistema
  4. Direcciones CAN Bus – Unidad de frenado
    • Verifique que las direcciones comiencen en 40.
  5. Verificar alimentación interna de 24 VDC y 48 VDC.
    • En modelos anteriores a Noviembre de 2022, los variadores cuentan con fuentes de alimentación independientes de 24 VDC y 48 VDC. Verifique que el cableado sea correcto y que ambas fuentes estén activas y en buen estado.

    • En modelos posteriores, asegúrese de que la fuente de 24 VDC y el bloque de terminales de distribución X140 (posiciones 9 a 12) estén correctamente conectados. También se recomienda medir el nivel de voltaje en estas terminales para confirmar su correcto funcionamiento.
    • Cualquier problema en estas fuentes o conexiones puede afectar la alimentación de las tarjetas internas del variador y provocar la falla INF31.
Después de realizar las verificaciones, reinicie el sistema y confirme que todos los módulos sean detectados correctamente y que la falla INF31. Si el problema persiste, consulte a soporte técnico o su representante local de Schneider Electric.

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: