¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué significa una falla OBF en un variador ATV12?

Resolución:
La falla OBF (Over Braking Fault / sobre-frenado) ocurre cuando el variador detecta exceso de energía de frenado, generalmente causado por una desaceleración rápida o una alta inercia de la carga.

Las causas posibles son:

  • Tiempo de desaceleración demasiado corto
  • Alta inercia en la carga (motor o equipo accionado)
  • Voltaje de línea de entrada demasiado alto
  • Picos o sobretensiones en la alimentación eléctrica

Para mitigar el problema:

  • Aumente el tiempo de desaceleración (DEC) para reducir el esfuerzo de frenado
  • Instale una resistencia o módulo de frenado si es necesario
  • Verifique que el voltaje de alimentación esté dentro de los límites permitidos. No debe exceder +20% del voltaje nominal durante operación
  • Revise la calidad de la energía para detectar fluctuaciones, picos o inestabilidad.

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: