¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué sistemas de enclavamiento eléctrico están disponibles para TODOS los interruptores de seguridad de uso rudo actuales?

Problema:
¿Qué kits de enclavamiento eléctrico existen para interruptores de seguridad de uso rudo?

Línea de productos:
Interruptores de Seguridad

Resolución
NOTA: PARA LOS INTERRUPTORES DE SERIES ANTERIORES QUE NO APARECEN EN LAS TABLAS SIGUIENTES, CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CUBIERTA FRONTAL.

Consulte las tablas a continuación para ver los kits de enclavamiento eléctrico para la serie actual de interruptores de seguridad de uso rudo:
Tabla 3.26: Kit de Enclavamiento Eléctrico
[33] Consulte las páginas 3-22 y 3-24 para ver la serie de interruptores de seguridad.
[34] Los números de catálogo de los kits de enclavamiento eléctrico que terminan en 1 indican un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Estos kits utilizan un interruptor de presión industrial 9007A01. Los números de catálogo de los kits de enclavamiento eléctrico que terminan en 2 indican dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados. Estos kits utilizan un interruptor de presión industrial 9007C03.



Para interruptores de seguridad de uso rudo, tipo NEMA 4X, de 3 polos y 600 V CA/CC, con gabinetes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, consulte la tabla a continuación:
Tabla 3.22: Gabinetes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo NEMA 4X, 3 polos, 600 V CA, 600 V CC

Para gabinetes Krydon: interruptor de seguridad de uso rudo NEMA Tipo 4X, 3 polos, 600 V CA/CC, consulte la tabla a continuación:
Tabla 3.23: Gabinetes Krydon - tipo NEMA 4X, 3 polos, 600 V CA, 600 V CC

Schneider Electric Mexico