¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo habilitar y deshabilitar el acceso a los ajustes de protección en una unidad de control Micrologic X?

Asunto:
¿Cómo se puede restringir el acceso a los ajustes de protección para evitar cambios accidentales?

Línea de productos:
Micrologic 5.0X, Micrologic 6.0X

Resolución:

El acceso a los ajustes de protección puede habilitarse o deshabilitarse desde la pantalla de la unidad MicroLogic X siguiendo la ruta: Inicio > Configuración > General > Bloqueo de protección

Desde la pantalla Bloqueo de protección de la unidad de control MicroLogic X, es posible permitir o restringir cambios en los ajustes de protección desde las siguientes interfaces:

• Teclado: El teclado integrado de la pantalla de la unidad MicroLogic X.
• Acceso externo: Software EcoStruxure Power Commission, aplicación EcoStruxure Power Device y la red de comunicaciones.

Para cada interfaz:

• Seleccione Permitido,que es la configuración de fábrica, para habilitar cambios en los ajustes de protección.
• Seleccione No permitido, para impedir modificaciones en los ajustes de protección.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: