¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo ajustar los parámetros de protección en la unidad de control Micrologic X?

Asunto:
La unidad de control no cuenta con perillas de ajuste. ¿Cuáles son los pasos para modificar los parámetros de protección?

Línea de producto:
Unidad de control Micrologic 5.0X, 6.0X

Resolución:
Las unidades de control Micrologic 5.0X y 6.0X cuentan con una Interfaz Hombre-Máquina (HMI). El procedimiento para configurar los parámetros de protección cumple con los requisitos de UL489SE e incluye una sesión de edición exclusiva y un proceso de dos pasos para enviar y aplicar los cambios en los ajustes de protección.

Para modificar un ajuste de protección, primero debe habilitarse el acceso a los parámetros de protección mediante la HMI de la unidad de control MicroLogic X. Consulte la FAQ FAQ000282170

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar la protección de sobrecorriente de tiempo largo:

1-7

8-10

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: