¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la precisión de medición de corriente de las unidades de control Micrologic X?

Línea de producto:
Masterpact MTZ

Solución:

Los breakers MasterPacT MTZ con unidad de control Micrologic X cumplen con la norma IEC/EN 61557-12, precisión Clase 0.5 para voltaje y corriente y precisión Clase 1 para mediciones de potencia activa y energía. Para cada medición, la precisión está certificada dentro de un rango de temperatura de -25 a 70°C (-13 a 158°F).

La siguiente tabla indica las mediciones de corriente disponibles y especifica la precisión y el rango de precisión para diferentes interruptores automáticos MasterPacT MTZ.

MTZ-current accuracy

Los valores de medición de la unidad de control MicroLogic X para voltaje, potencia y frecuencia se describen en las tablas de la página 32 a la 35 del Catálogo 0614CT1701.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: