¿Cómo podemos ayudarte hoy?

El estado del objeto de control 1 de Powerlogic P5 permanece en estado intermedio a través de IEC 61850 MMS

Problema

Los relés PowerLogic P5 con firmware v02.503.101 y configuración similar pueden no actualizar el estado de posición del Controlador de Interruptores / Objeto de Control 1 a través de IEC 61850 MMS.

Cuando se monitoriza el relé utilizando IEDScout, el Objeto de Control 1 permanece en el estado Intermedio, incluso cuando el objeto físico cambia de posición. Otros objetos configurados, como los objetos de control 2 y 3, se actualizan correctamente a través de IEC 61850 MMS.

1

Producto

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno

  • PowerLogic P5
  • Firmware / Software versión v02.503.101
  • Comunicación IEC 61850 MMS
  • eSetup Easergy Pro
  • IEDScout
  • Archivos de configuración CID

Causa

El problema está relacionado con un cambio en la configuración de habilitación de eventos introducido con la versión de firmware/software v02.503.101.

En comparación con la versión de software v02.502, algunos eventos para el Objeto de control 1 ya no están habilitados por defecto en la versión 503. En particular, los siguientes eventos relacionados con la posición pueden desmarcarse:

  • Evento abierto
  • Evento cerrado
  • Evento Undefined11
  • Evento Undefined00

Cuando estos eventos están deshabilitados, la información de posición del Objeto de Control 1 no se actualiza correctamente a través de IEC 61850 MMS, lo que puede provocar que IEDScout muestre continuamente el objeto en estado Intermedio.

Resolución

Con eSetup Easergy Pro, compruebe y active los eventos necesarios para el objeto de control 1:

  1. Conéctese al relé P5 con eSetup Easergy Pro.
  2. Vaya a LOGS > Activación de eventos - objetos.
  3. Localice el objeto de control 1.
  4. Compruebe que los siguientes eventos están activados:
    • Evento abierto
    • Evento cerrado
    • Evento Undefined11
    • Evento Undefined00
  5. Aplique/escriba la configuración modificada en el relé según sea necesario.
  6. Verifique de nuevo la posición del Objeto de Control 1 a través del MMS IEC 61850 utilizando IEDScout.

Las capturas de pantalla muestran que estos eventos están habilitados en la versión de software 502, mientras que algunos están deshabilitados en la versión 503. La activación de los correspondientes eventos del Objeto de Control 1 restablece las actualizaciones de posición-estado esperadas.

v02.502

2

v02.503.101

3

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: