¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Quel est le nombre maximal de modules BMXNOM0200 pouvant être configurés dans chaque drop X80 et rack local M580 ?

Le nombre maximal de modules BMXNOM0200 configurables par port X80 (avec un module adaptateur EIO de performance X80 BMXCRA31210 ou BMECRA31210) est soumis aux règles suivantes :


a) Si le système d'exploitation du processeur est inférieur ou égal à 2.40, 4 modules NOM maximum peuvent être installés par port X80, sans limitation de canal maître.


b) Si le système d'exploitation du processeur est supérieur à 2.40, 6 modules NOM maximum peuvent être installés par port X80, sans limitation de canal maître.


Le nombre maximal de modules BMXNOM0200 configurables dans les racks locaux M580 (racks locaux et racks locaux étendus) dépend :


- Du nombre maximal de canaux experts autorisés en configuration locale. Consultez le document « Caractéristiques de performance » pour plus de détails sur le nombre maximal de canaux experts pris en charge selon le modèle de processeur.


- Du nombre de canaux experts déjà configurés. - Le nombre de canaux configurés sur chaque module BMXNOM0200.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango:
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
  • Obtén un presupuesto
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
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings
  • Centro de Preferencias