Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat betekend de code PRA op een Altivar ATV61 of ATV71 regelaar ?

PRA is geen foutmelding maar een status indicatie dat de Power Removal funktie Aktief ( PRA) is.
De regelaar “ziet” geen 24VDC op de aansluiting PWR met +24.
Controleer of de door de fabriek meegeleverde doorverbinding goed bevestigd is.
Als de doorverbinding is vervangen door een contact uit een (nood)stopcircuit controleer dan of deze gesloten is.
Controleer  tussen de PWR en COM aansluiting of hier +24VDC aanwezig is.

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie