Bouwvormen van verdeelinrichtingen
Bouwvormen van verdeelinrichtingen
Inleiding
Veilig kunnen werken met verdeelinrichtingen is van essentieel belang. Het liefste zouden we bij werkzaamheden een verdeelinrichting willen afschakelen. Daar tegenover staat de wens om flexibel te kunnen uitbreiden, inspecteren en testen. Hier lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten, maar door de juiste keuze van de bouwvorm van een verdeelinrichting kunnen risico’s worden beperkt. In dit artikel meer over bouwvormen van verdeelinrichtingen.
Bouwvormen en de norm NEN-EN-IEC 61439-2
De norm voor verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439-2 heeft een bijlage BB die de bouwvormen beschrijft. De norm stelt geen minimale eis aan een verdeelinrichting, het is aan de gebruiker om die eis te stellen in overleg met de paneelbouwer.
Invulling geven aan de norm
Conform NEN-EN-IEC 61439-2 bepaling 8.101 gelden de volgende eisen aan de interne scheiding:
Inwendige scheiding kan worden toegepast om een of meer van de volgende toestanden tussen functionele eenheden, afzonderlijke compartimenten of omsloten afgeschermde gebieden te verkrijgen:
- bescherming tegen aanraking van gevaarlijke delen, de beschermingsgraad moet ten minste IPXXB zijn (zie 8.4.2.3 van IEC 61439-1:2020);
- bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen en aanraking van gevaarlijke delen, de beschermingsgraad moet ten minste IP2X zijn.
IPXXB en IP2X houdt in dat de interne scheiding “vingerveilig” moet zijn, dit wil zeggen dat geen object van 12mm of groter er door mag komen.
Uitleg van de symbolen
In de norm worden een aantal onderdelen beschreven, dit zijn bijvoorbeeld: de behuizing en de interne scheidingen. Daarnaast worden functionele eenheden, railsystemen en de klemmen beschreven. De functionele eenheid is in de praktijk een automaat of smeltpatroon, maar kan ook een complete motorstarter zijn.
Bouwvorm 1
Geen interne scheiding
Opmerking: In het voorbeeld is de inkomende vermogensschakelaar wel voorzien van interne scheidingen, dit is niet nodig bij bouwvorm 1.
Bouwvorm 2
Scheiding van rails van alle functionele eenheden
Bouwvorm 3
Scheiding van rails van alle functionele eenheden +
Scheiding van alle functionele eenheden van elkaar +
Scheiding van aansluitklemmen voor uitwendige geleiders en uitwendige geleiders van de functionele eenheden, maar niet van de aansluitklemmen van andere functionele eenheden
Bouwvorm 4
Scheiding van rails van alle functionele eenheden +
Scheiding van alle functionele eenheden van elkaar +
Scheiding van de aansluitklemmen voor uitwendige geleiders die behoren bij een functionele eenheid van de aansluitklemmen van een andere functionele eenheid en de rails +
Scheiding van de uitwendige geleiders van de rails +
Scheiding van de uitwendige geleiders behorende bij een functionele eenheid van andere functionele eenheden en de aansluitklemmen daarvan +
Uitwendige geleiders behoeven niet van elkaar te zijn gescheiden
Bouwvorm 4a - Aansluitklemmen voor uitwendige geleiders in
hetzelfde compartiment als de bijbehorende functionele eenheid Bouwvorm 4b – Aansluitklemmen voor uitwendige geleiders niet in hetzelfde compartiment als de bijbehorende functionele eenheid, maar in afzonderlijke, afgescheiden, omsloten afgeschermde gebieden of compartimenten
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Netherlands
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.