Hoe bepaal ik welke hoofdschakelaar ik nodig heb voor samenstellen van een groepenkast?
Welke type hoofdschakelaar nodig is voor een woning hangt eigenlijk van slechts twee factoren af:
1. Het gemiddelde stroomverbruik
Zijn er in een woning zware energiegebruikers die op piekmomenten veel van een groepenkast vragen? Bijvoorbeeld aan een laadpaal voor een elektrische voertuigen kan een hoge piekbelasting hebben, waardoor er veel van de hoofdschakelaar gevraagd wordt. Bij berekening dient ook rekening te worden gehouden met zware elektrische apparaten die in de komende jaren mogelijk worden aangesloten. Naast een laadstation kan dit bijvoorbeeld een warmtepomp zijn. Ook het aansluiten van een kookgroep komt steeds vaker voor. Het is zonde als in de toekomst een andere hoofdschakelaar nodig is voor uitbreidingen.
2. Hoeveel fase (1 fase of 3 fase) heeft de hoofdaansluiting?
Met de hoofdaanlsuiting bedoelen we de aansluiting op het stroomnet. Een elektrische installatie (groepenkast) heeft een 1-fase of een 3-fase aansluiting. Dit bepaalt tevens de keuze voor een 1-fase hoofdschakelaar of een 3-fase hoofdschakelaar.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Netherlands