Uit welke stopcontacten (wandcontactdozen) kan ik kiezen?
Schneider Electric heeft een breed assortiment aan verschillende soorten stopcontacten. Zo zijn er inbouwstopcontacten voor montage in de muur, en opbouwstopcontacten voor montage op de muur. De inbouwstopcontacten zijn in enkele, en dubbele variant verkrijgbaar.
De enkele stopcontacten kunnen ook worden gecombineerd met ander schakelmateriaal zoals lichtschakelaars. Deze stopcontacten zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en stijlen en zijn uit te rusten met zeer praktische functies zoals kinderbeveiliging, USB-aansluitingen, verlichting of een klapdeksel.
De dubbele stopcontacten voor inbouwmontage zijn direct te monteren in een enkele inbouwdoos in de muur. Heb je geen plek voor inbouwstopcontacten, dan kun je kiezen voor stopcontacten voor opbouwmontage. Daarnaast heeft Schneider Electric verschillende series waterdichte stopcontacten, die zonder problemen buiten geplaatst kunnen worden.