Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Hva er en orienteringsplan for et brannalarmanlegg?

Et brannalarmanleggs orienteringsplan, ofte bare kalt O-plan, er et kart som viser området anlegget dekker og hjelper deg forstå hvor sentralen melder om brann.

Orienteringsplanen regnes som en del av brannalarmanlegget. Norsk standard NS 3960:2019 §6.7 spesifiserer at orienteringsplan skal være tilgjengelig ved brannsentralen. Der det stilles krav til et sentralisert brannalarmanlegg er det altså krav om en orienteringsplan for anlegget.

Orienteringsplan er ikke det samme som et byggs rømningsplan. Der en rømningsplan skal vise folk veien ut av bygget, så viser orienteringsplanen brannpersonell veien inn i bygget. Planen skal henge ved angrepspunkt for brannvesenet. I de fleste tilfeller vil det bety sammen med brannsentral og brannmannspanel.

På de fleste orienteringsplaner vi lager er ikke enkeltdetektorer med adresse merket. I stedet viser planen anleggets deteksjonssone. Dette, sammen med tekstbeskrivelsen som vises i displayet, skal gi en tydelig beskrivelse av hvor sentralen melder om brann.

Under er et eksempel på hvordan en orienteringsplan kan se ut.

Slik kan en orenteringsplan se ut.