Fremtidens hurtigladestasjoner for elektriske kjøretøy
Hurtigladingens infrastruktur: Løsninger og strategier
Fremtiden for lading av elektriske kjøretøy er her. Last ned rapporten vår for en omfattende oppstartsveiledning.

Derfor er hurtiglading av elektriske kjøretøy viktig for virksomheten din
Etter hvert som flere bedrifter elektrifiserer bilparkene sine, er det viktig å sikre at overgangen til elektriske kjøretøy blir både smidig og lønnsom. For å støtte denne utviklingen mot raskere og kraftigere lading, trenger du en partner som kan levere optimaliserte, effektive og skalerbare løsninger.
Få maksimal ytelse ut av din hurtigladestasjon til elektriske kjøretøy
Dynamisk energi- og laststyringssystemet
Ende-til-ende-krypterte digitale løsninger som er skalerbare og gir en sømløs brukeropplevelse for sluttruter og depoter.
Elektrisk infrastruktur for lading av elektriske bilparker
Standardiserte løsninger for raskere leveringstid, som likevel kan tilpasses og skaleres.
Rådgivning og proaktiv kapitalforvaltning
Rådgivning og proaktiv kapitalforvaltning som maksimerer oppetiden med datadrevne vedlikeholdsstrategier.
Pålitelige hurtigladere
Fleksibilitet med hurtigladere som er cybersikrede og robuste i kvalitet.

Tre ting du bør vite om DELMS
Oppdag hvordan vårt dynamiske energilaststyringssystem (DELMS) bidrar til å optimalisere ladingen av elektriske bilparker. Reduser kostnadene, unngå overbelastning av nettet og integrer fornybar energi – alt med smart energistyring i sanntid.
Utforsk den nyeste innsikten i fremtidens hurtigladestasjoner
Trenger du hjelp?
Hva er de største driverne for den økende etterspørselen etter lading av elektriske bilparker?
Den økende etterspørselen etter lading av elektriske bilparker drives av flere viktige faktorer. Vi ser en betydelig nedgang i kostnadene for batterier til elektriske kjøretøy, noe som gjør elektriske kjøretøy mer tilgjengelige for ulike formål. Samtidig settes nye mål for avkarbonisering av bilparker og kommersielle lastebiler, for grønnere transport. Original Equipment Manufacturers (OEM) viser sterk forpliktelse til vekst innen elektriske kjøretøy, med en estimert tredobling av antall elektriske kjøretøy fra 2020. Videre innfører regjeringer over hele verden strenge reguleringer og tiltak som fremskynder innføringen av elektriske kjøretøy, spesielt for krevende bruksområder som den siste fraktstrekningen og bytransport. Disse kombinerte kreftene understreker behovet for en robust ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy som kan støtte denne raske overgangen til elektrifisering av bilparker.
Hvordan imøtekommer Schneider Electrics løsninger de unike behovene til elektrifisering av bilparker, inkludert ultrahurtig lading og lading på depot?
Infrastruktur for hurtiglading er avgjørende for å optimalisere driften av elbusser og elektriske lastebiler, og muliggjør rask behandlingstid, som er avgjørende for daglige tidsplaner og effektiv bruk av nedetid. Det forenkler også lading underveis på lengre ruter, noe som øker den operative fleksibiliteten. Schneider Electric spesialiserer seg på omfattende ladeløsninger for bilparker som er optimaliserte, effektive og svært skalerbare.
Våre tilbud omfatter komplette elektriske infrastrukturløsninger som forenkler kompleksiteten i forsyningskjeden, enten gjennom individuelle strømkomponenter eller skalerbare modulære løsninger. Dette inkluderer mellom- og lavspenningsanlegg, transformatorer og AC/DC-ladere. Disse er spesialtilpasset for både depotlading og lynlading. I tillegg til maskinvare tilbyr Schneider Electric et digitalt krypteringslag gjennom vårt dynamiske energilaststyringssystem (DELMS). Denne løsningen optimaliserer ladeprosessen, sikrer elektrisk pålitelighet, forbedrer driftseffektiviteten, opprettholder strømkvaliteten og gir overlegen ressursstyring. Dette integrerte, digitale laget, som kan implementeres på nettet, i skyen eller begge deler, kan redusere kapitalutgiftene for elektrisk infrastruktur med opptil 30 % og optimalisere driftsutgiftene, noe som vil forbedre oppetid og kundetilfredshet. Et godt eksempel er vårt arbeid ved Brookville Smart Energy Bus Depot, som hadde 62 % reduksjon i livstidsutslipp og 99,9 % robusthet for 44 elbusser gjennom et integrert last- og strømstyringssystem med mikronettdrift for infrastruktur for elektriske kjøretøy.