Szukaj często zadawanych pytań
Do czego służy przełącznik "Inrush current delay" występujący na przekaźnikach VIP 35?
Przy załączaniu transformatorów do sieci SN mogą się pojawiać składowe DC prądu, które powodują szybkie nasycanie rdzeni przetworników zabezpieczenia VIP. W przypadku, kiedy zwłoka czasowa jest nastawiona na bardzo krótki czas może nastąpić zadziałanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Dlatego w takich sytuacja zalecane jest wykorzystanie dodatkowej (1 sekundowej) zwłoki czasowej uruchamianej wspomnianym przełącznikiem. Uruchomienie tej zwłoki nie ma wpływu na zabezpieczenie fazowe. Odpowiednie tabele nastaw z wykorzystaniem dodatkowej zwłoki znajdują się w DTR zabezpieczenia.
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: