Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jaka jest różnica pomiędzy wycofanym modułem bezpieczeństwa serii XPSAS, a nowym modułem bezpieczeństwa serii XPSAF?
- XPS-AF ma 1 więcej styk N/O obwodu bezpieczeństwa
- XPS-AF ma szerokość 22.5 mm
- XPS-AS ma większy zakres napięć sterowania
- XPS-AS może być użyty do pulpitów sterowania dwuręcznego typu III A
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej